欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

污染量测量技术(对应无尘室的LCA-12)

  • 2020.03.17 21:51:22
  • 米思米
  • 2469

   在此,作为无尘室的环境测定,对可成为无尘度评估标准的悬浮微粒的测量和对LCA设备等给周边带来的污染状态进行评估的表面污染测量法进行说明。

 (1)悬浮微粒的测量方法

 无尘室的无尘度用悬浮微粒的数量来表示。对于这种测量,存在有ISO标准中规定的测量方法。用采用这种测量方法测量出的无尘度来表示。无尘度的标准,有[1] 美国联邦标准 FS 209E-1992,[2] JIS B 9920-1989标准,[3] 国际标准标准ISO 14644-1这3种。主要采用 [3] 的ISO。


悬浮微粒的测量方法

测量原理

1)显微镜法

使用显微镜来对用吸入泵吸入无尘室内的空气,并捕集到测量试样上的微粒尺寸进行测量。

2)光散乱式自动粒子测量仪法      

将0.5μm以上的无尘室内的微粒获取到光散乱式粒子测量仪内,并自动测量尺寸和数量。



污染量测量技术(对应无尘室的LCA-12)

 (2)表面汚染测量法

   对设计和制作在无尘室使用的LCA自动设备等的担当工程师来说,了解LCA自动设备自身在周围产生何种程度的汚染,是很重要的。采用下表所示的方法,可简单地进行测量。

表面汚染的测量方法

测量原理

1)显微镜观察法-1                                  

在LCA设备附近等定点观察场所,将干净的玻璃和硅基板暴露一定时间。然后在此状态下,捕集落下的汚染物,用显微镜来识别尺寸和种类。必要时,也会通过成份分析来特定出汚染物。

2)显微镜观察法-2            

在LCA设备附近等定点观察场所,将粘胶带暴露一定时间。然后在此状态下,捕集落下的汚染物,用显微镜来识别尺寸和种类。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities